主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 BQ34Z100EVM、 EV2400、 BQ34Z100、
大家好、我正在使用 bqstudio 1.3.86和 EV2400 0.28来播放 bq34z100EVM 板。
我尝试为 PbA Yasua NP712FR 进行学习周期。 12V 7AH 亚光酸玻璃。 在尽力在数据闪存中设置适当的值后、我单击"IT-ENABLE READY (IT 启用就绪)"以尝试学习周期。
由于单击 IT-ENABLE、我无法更改任何数据闪存参数、例如、我错误地在 Pack Configuration 中选中了 temps。 现在、如果我取消选中它并单击"write to data memory"、左下角会出现一个红色对话框、显示"a read of data writed failedcomparation"(读取写入的数据比较失败)。
我还错误地将 FC 设定百分比设为100、当我应该将其更改为-1时、我在 Qmax Cell 0中的值被严重低估、当我尝试从扁平 FC 为电池充电时、在充电终止之前、我就会得到很好的检查。
我现在无法更改这些参数中的任何一个。 用同一问题发布的其他人的一句话"我被热情招待"。
我认为我的问题不在于 闪存更新正常电压。 校准电压后、校准中的分压器值更新为19218。 这对我来说似乎很高、因为我进入了16000个(EVM 上的16V 跳线)、但我要争辩的是谁。 我将电池端接电压设置为1800、 6x1800 = 10800、这仍然保留了大量的保留空间、因此我使用此值计算 闪存更新正常电池电压、如下所示:1800*6*5000/19218 = 2810。 这非常接近默认值、我只将其保留为2800。
更多 SLUA664表明"如果检测到一个充电条件、那么这个寄存器被忽略"。 即使在充电时、我也无法更新任何数据闪存、因此我不认为我的问题在于 闪存更新正常电芯电压寄存器。 但我渴望得到纠正。
我单击了"命令"中的"取消密封"、尽管我从未先将其密封;没有任何用处。 就像明智的取消密封完全访问没有帮助。
如果您无法告诉我如何解决问题、如何将 EVM 恢复为默认出厂设置并从头开始重新开始?
谢谢