This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5165:具有更高输入电压的额外脉冲

Guru**** 2509965 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881891/lm5165-extra-pulses-with-higher-input-voltage

器件型号:LM5165

当输入电压从12V 升至24V 时、我的系统出现噪声问题。  仔细观察后、我观察到使用 LM5165的3.4V 电源中存在开关异常。

下面是输入电压为12V 的开关节点布线。  根据 Rt=51.1K (不是观察到的180KHz)、频率预计为400kHz、但这种差异不是一个大问题。

问题是当 Vin=24V 时、单个脉冲会分为3个、从而在系统中产生更多的噪声。

原理图如下:

我可以进行哪些调整以防止这种情况发生?  电流约为110mA 时、输出为3.4V。

感谢 Michael 的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    在此期间、您能否监控 FB 电压和电感器电流? 这在我看来类似于 PFM 模式波形。 也尝试删除 L5 。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您是否能够解决您的问题? 我将关闭该主题、但可以通过回复此消息来打开它。

    谢谢、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    我重新检查了我的负载、发现它只有80-85mA、因此我重新配置为 PFM 模式、将 R82 (Rt)和 R96 (输出电容串联电阻)替换为0欧姆。  这将我的系统噪声问题降低了80-90%、因此我将努力调节电感器和输出电容器、尝试在 PFM 模式下更大程度地降低噪声、而不是尝试在 COT 模式下大幅降低噪声。  开关频率从大约180KHz 降低到80KHz、在关断时间内有一个大约1MHz 的可见振铃。  是否可以使用 RC 缓冲器来减少此振铃而不会过多降低效率?

    谢谢、Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是的、RC 缓冲器在这种情况下会有所帮助。 您如何监控 SW 节点? GND 夹会导致电感环路、可能会显示一些人工振铃。

    如果不评估设计、很难说、但由于这是一种电流较低的应用、因此缓冲器将是一个更重要的因素。 我也会尝试优化布局。

    此致、

    Ethan