This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM53604:最大占空比、最短导通时间

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM53604
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883267/tpsm53604-maximum-duty-cycle-minimum-on-time

器件型号:TPSM53604

团队、

您能不能建议规格是什么。  TPSM53604模块的最大占空比 DMAX 和最小导通时间 Ton min?

在数据表中找不到这个。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    D_max 为98%、TON_MIN 为80ns。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您的帮助。  

    您还能建议占空比的典型值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    通常不会对典型占空比进行表征。

    最大占空比通常是一个计算公式、其中:

    • D_max = TON_max /(TON_max + TOFF_min)
    • 这是应用在压降条件下运行时的情况。

    但是、如果您希望获得应用典型占空比的计算值、则可以使用以下公式:

    • D_Typical = Vout /(Vin *效率)。  

    此致、

    Jimmy