This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:关于启动

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880879/lm3478-about-startup

器件型号:LM3478

您好、E2E、

请告诉我 LM3478的启动行为。
-1- LM3478是否具有软启动功能?
-2-启动时、LM3478是否增加了对导通占空比或最大电流的限制?
-3-软启动时间有多长?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AcGuy、您好。

    感谢您的参与。  要回答您的问题:

    数据表显示 LM3478具有内部软启动功能。  

    它限制了导通占空比、但逐周期峰值电流限制也在功能中、因此峰值电流限制也可能截断了导通占空比。

    3.典型的软启动时间为4ms,在 EC 表中显示为 TSS。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢你的答复。

    请参阅以下 URL 上的波形;
    lab.fujiele.co.jp/.../f6f77a1616e27fc34eb1a81aa7dc6262.png
    青色:输出电压24V 设置
    绿色:VDS
    品红色:Iout 典型值600mA
    蓝色:输入电压5.5V

    在上述条件下、启动时间结束、直至从 Vin 开始到大约40毫秒。
    我认为它限制了启动时的行为和一些参数。 峰值电流、占空比、Fsw 等
    在启动期间、哪些参数会限制?

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AcGuy、您好。

    如果您看到洋红色曲线、内部软启动似乎在施加 VIN 后的4ms 左右完成、因此您会看到环路开始接管、电流上升。  但是、直到30ms 后、才会建立 Vout。  在此期间、您的电路可能会达到峰值电流限制。  直到30ms 之后、电路开始以稳定的级运行。 我需要查看您的原理图才能了解蓝色线迹中的最后一步。  您能否监控输入电流?  您无需监控 VDS 并将该迹线更改为输入电流。  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    请参阅以下 URL、洋红色为输入电流。

    https://lab.fujiele.co.jp/fujiele_wp/wp-content/uploads/2020/02/4d2898cc519c4468d541cbcfe0072ef6.png

    我们在 CC 模式下使用电负载。 在浪涌电流周期之后、它没有完成启动时间。  此器件是否会在启动时为 max_duty 或 max_current 添加限制?

    此致、

    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AcGuy、您好。

    新波形的时序与2月19日的波形不同。 您的测试条件似乎不同。  总之、波形相似、只是浪涌周期比之前的~25ms 短(~10ms)。

    对于这个新波形、启动时间已经大约10ms 完成、因为您可以看到输出电压已经建立。  接下来的42ms (光标 A 和 b 位置输入之间的输入电流)实际上与输入电压相关。 在某种程度上、您的输入电压源会卡在该电平上、然后最终稳定至最后一个电平。  请检查您的 Vin 源属性。  

    谢谢、

    Youhao

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    请回答我的问题。 请。

    在启动期间有哪些参数限制? 此器件是否会在启动时为 max_duty 或 max_current 添加限制?

    此致、

    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AcGuy、您好。

    IC 将限制最大占空比和最大电感器峰值电流。  SS 基本上会限制最大占空比、如果电感器电流达到峰值限值、它还会截断占空比。  

    谢谢、

    Youhao