This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ40Z60:充电 FET 永久故障2

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ40Z60
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873674/ccs-bq40z60-charge-fet-permanent-fail2

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具/软件:Code Composer Studio

谢谢 Andy!

  添加一些更多信息  

再添加一个信息、即可重现此故障。 生产步骤如下所示:

‘我清除了 FCNSP194400003 (Gemini SN ACPV8192800336)中安装的 Gemini 上的 PF、然后将机箱发送回测试。 此机箱中的这两个 SP 之前都运行过散热脚本、因此两个 Gemini 都已运行1.20 FW。 在本例中、Gemini 上没有强制加载、因此两个 Gemini 仍处于1.20 FW。 检查的第一个 BBU 状态通过。 此时无锁存 PF (AMBEINT 温度)。

然后、处理室变冷(5C)。 冷浸泡后的第一件事是冷电源循环。 在引导至诊断程序并执行 SEL dunmp 之后、此机箱中的两个 SP 此时都发生电池内部故障。 然后、在检查蓄电池状态期间、两个都显示锁存的 PF。

室的冷态为5C。 设置温度后、将有25分钟的空闲时间。 然后、当下一个测试步骤开始时、会出现下电上电和 SEL 转储。 这是我们在 SEL 中看到内部故障的地方。

TI/BQ 永久故障状态故障

C 充电 FET 故障”

我还附上了 FG 的日志。 在执行测试之前、我们清除了所有故障标志、然后执行了以下测试。 最终找到充电 FET 故障和此日志。 它包括 FG 的"生命周期数据"和其他信息。

e2e.ti.com/.../ACPV8192800309_5F00_PF_5F00_latched_5F00_second_5F00_time.txt

  我认为它可能与温度或循环通电相关。

我遇到一个充电 FET 永久故障。此故障发生在更新 FG FW 后。 没有其他 PF。 在我们的应用中、CFET:关断阈值为5mA、CFET:关断延迟持续时间为5s。 我注意到这一失败将在何时出现

CFET:关断延迟持续时间的 CHGR 关断和 CHG FET 关断与电流()连续≥CFET:关断阈值。

1、什么是 CHGR 关闭? 此 IC 如何识别此状态? 哪个标志或其他电感器?

2、该 IC 如何识别 CHG FET 关闭? 哪个标志或操作?

3、在更新 FG FW 或更新 FG FW 后、CHGFET、DSGFET、充电器 FG 的行为如何?

4、为什么 CHGR 关闭? 我认为更新是一个正常的过程。

5、为什么 CHG 在此正常更新过程中关闭?

6、您能否帮助分析此场景中为什么有一个 PF?

7、为什么默认 CFET:OFF 阈值 为5mA?

谢谢!

Emma W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    我看到您提供了很多信息。  请允许我仔细看一下。

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    当您尝试重复此故障时、您是否曾对电池进行充电或放电?  似乎没有发生过这种情况、对吧?

    您能否提供 srec 文件?   

    此外、我还查看了您的日志文件。  你们能使用 bqStudio 转储日志文件吗? 我想问的是、bqStudio 能够提供比您当前日志更有用的信息。 找到根本原因要容易得多。  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    回答您的问题。

    1、是的、它在低温条件下进行测试、并且具有交流导通和损耗周期。 也会运行加载。 所以我认为是的。

    下面是该问题的一些背景、如果您需要更多信息、请告诉我、

    A、它是一款将 BQ40Z60用作 BMS 的 BBU (电池备份单元)产品、它是完全由我们自己设计的2S1P 电池组

    B、最近我们自己的制造团队报告了一个 PF (永久故障)、故障率非常高(80%以上基于有限的样品数量、6个、共8个)。 在进一步解码后、会报告 CFET 故障(充电 FET 故障)、以下是我们在您的技术文档中可以找到的所有内容

    C、我们不会更改 BQ 设置的阈值、这意味着在该 BBU 中它仍然是5mA/5s

    D、我们非常确信没有真正的电荷 FET 故障、更有可能发生意外触发、故障仅在低温(5-8C)下发生

    2、抱歉我们没有 srec 文件。

    3、抱歉。 在我们的手中、没有故障 BBU。 它发生在美国工厂。

    您对此有什么发现或想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到我的同事在离线处理此问题时表现出了积极的工作、并提供了我的更新、现在请我关闭它。