This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:输出电压在短时间内变为更高的4.5V。

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882569/bq24074-vout-go-to-higher-4-5v-for-a-short-time

器件型号:BQ24074

您好!

我将 BQ24074用于具有锂电池的调制解调器系统。

570µs 模式下的调制解调器每4.616ms 在 μ s 内以 N* 2.3A 的频率突发一次。 (摘录数据表)

在充电期间、由于 I OUT 大于 I lim (设置为1.5A)、所以 V BAT 电平下的张力下降。

但在总线之后、在短时间内张力过冲超过4.5V (请参阅 oscyllo 打印)

在我的情况下、问题是当 VBAT 高于4.5V 时调制解调器关闭... 因此、在该模式下、我会定期重新启动。

我可以采取什么措施来避免和/或最大程度地减少过冲?

此致、

Romain。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Romain、  

    您可以通过增加 BAT 引脚上的电容器来减少过冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Anthony P Pham"]

    您好、Romain、  

    您可以通过增加 BAT 引脚上的电容器来减少过冲。

    [/报价]

    您好、Romain、  

    请告诉我这是否能解决您的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    µF 10µF、我在非常靠近调制解调器且非常靠近 BQ24074的位置有2x220 μ H 的6.3V ALU 聚合物。

    我已经测试了几个选项:

    -添加100µF μ F NPO/COG 陶瓷电容器、使其非常接近 BQ、这是不够的

    -在 BQ 和调制解调器之间添加1000µF μ F/16V 的铝电解电容器(在这里我可以...) 没关系

    -在 BQ 和调制解调器之间添加560µF μ F/16V 的铝电低 ESR (其中我可以...) 也是可以的

    因此、该解决方案可减少过冲、但它仍然存在。

    该组件的稳定性不是很好。

    1000µF 的信号:

    因此、我将在我的最终设计中添加电容器。

    此致、

    Romain。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Romain、

    如果仍然存在问题、保护电路模块可以帮助解决电池过冲问题、还可以帮助提供过压保护。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想这个。

    感谢您的回答。