This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350:使用 LTSPICE 仿真该器件的典型特性。

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874687/ucc5350-simulating-the-typical-characteristics-of-this-device-using-ltspice

器件型号:UCC5350

您好!

我正在尝试使用 LTSPICE 仿真 IC UC5350M。  为此,我采用了可用的瞬态 SPICE 模型。我想复制数据表中给出的有关 Vcc2变化时输出电流变化的图形,如8.14下的图6:数据表的典型特性。 请帮您完成此操作!! 可用的 SPICE 模型表明它是瞬态模型。 我是否可以使用该模式进行直流扫描? 此外、瞬态 SPICE 模型_A 和可用的瞬态 SPICE 模型之间的区别是什么

非常感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suravalli、

    欢迎使用 e2e、感谢您关注我们的产品!

    是的、您应该能够通过我们的模型实现您的目标。 请使用 Rev A 模型、这些是最新版本。

    如果您遇到任何问题、请告知我们。 祝您好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    感谢您的快速回复。

    我无法仿真 IOH 和 IOL、峰值拉电流和峰值灌电流特性。 请帮我解决我正在进行的仿真中的错误。 随函附上我的 LTSPICE 文件。 非常感谢您的帮助

    e2e.ti.com/.../Gtae-drive_5F00_UCC5350M.rar

    谢谢

    Suryavalli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Suryavalli、

    您遇到了什么错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    当我进行直流扫描分析时、我将以2V 的阶跃从14至34V 扫描 Vcc2。

    我希望输出电流从10A 变为更高的值、如数据表所示、但它显示的是0A。

    谢谢

    Suryavalli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suryavalli、

    我需要与我的同事谈论这一点、但他在1月31日之前不在办公室。

    请告诉我们、如果您在那之前已经了解到了这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suryavalli、

    您的仿真电路是什么样的? 您是否使用了栅极电阻器?

    此致、

    Audrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Audrey、

    我想仿真数据表中给出的测试条件。 我不能这样做。 我使用的电路与数据表中给出的电路相同。 但现在我想我 已经开始将 IC 用于栅极驱动、而不是对其进行测试

    感谢您的支持。

    谢谢