This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:测量精确电压

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24250, BQ25890, BQ25898

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876380/bq24250-measuring-accurate-voltage

器件型号:BQ24250
主题中讨论的其他器件: BQ25890BQ25898

大家好、

我在 BQ24250上支持的已解答帖子的后续问题:

如果 CV 模式在 BAT > VBATREG 时进入,并且我看到 CV 模式在 BAT >(VBATREG–100mV)时进入, [在电池上测量]然后、我会说电池和 IC 之间的电阻为200–300m Ω、这会导致视在电池上的电压读数高于实际值。 似乎合理?

BQ24250还可以通过什么其他方式读取准确的读数?

此致、

Ramon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramon、

    寄生电路板+连接器电阻会导致 BAT 电压出现高于电池本身的电压、这是因为 Rpar* Icharge 的压降。   这 会导致充电器过早进入 CV、并需要更长的时间 使电流逐渐达到 终止电流。   

    我们还有另一个 IC 系列 BQ25890、它具有红外补偿功能。  它允许您输入寄生电阻、然后升高 VBATREG 以进行补偿、然后降低 VBATREG 以进行终止。  或者、您也可以使用主机软件执行相同的操作。

    或者、其他充电器、如 BQ25898、具有 BATSNS 引脚、允许您以开尔文方式将 CV 环路感应点连接到更靠近电池的位置。  

    我不理解您对准确读数的疑问。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这解决了问题! 我曾引用其他器件来说明您已经介绍的内容。  

    谢谢!