This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:可以从 BQStudio 的0x51处的安全状态寄存器读取正确的值、从主机控制器读取错误的值。

Guru**** 1860360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883759/bq40z60-can-read-the-correct-value-from-safetystatus-register-at-0x51-from-bqstudio-reading-wrong-value-from-host-controller

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

我正在尝试从主机控制器监控 SafetyStatus 寄存器、每当我尝试读取该寄存器时、我都会得到0x40000。

当我从 BQStudio 的高级 COMM SMB 中读取该值时、我会得到预期值、如下所示:

当我从主机控制器读取数据时:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您使用数字分析仪来捕获 SMBus 通信、然后比较差异。 如果您按照与 bqSutdio 相同的顺序执行操作、则应该能够获得正确的结果。