This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:无法通过 SMBus 从主机控制器读取 DAStatus1寄存器。

Guru**** 2812745 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883731/bq40z60-cannot-read-the-dastatus1-register-over-smbus-from-host-controller

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

我正在尝试从主机控制器读取 DAStatus1寄存器、但我从 BQ40Z60-EVM 板获取全部0。

当我尝试使用 BQStudio 读取同一个寄存器时、我会得到以下响应、这符合预期:

此外、当我使用相同的 SMBus 读取函数读取 DAStatus2寄存器时、我会得到正确的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您使用数字分析仪来捕获 SMBus 通信、然后比较差异。 如果您按照与 bqSutdio 相同的顺序执行操作、则应该能够获得正确的结果。

    Andy