This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:BQ27426测量的电流大于实际电流

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883465/bq27426-the-current-measured-by-bq27426-is-larger-than-the-actual-current

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

尊敬的 TI 团队:

              ,,BQ27426的产品有三种,、但它们都存在测量电流比实际电流大0.3至0.5倍的问题、这会导致 SOC 数据不准确。 例如、示波 器测量的实际放电流为500mA、而电量监测计测量的放电电流为800mA。

              这种现象的原因是什么?您建议我们采取哪些措施?

              谢谢! 最棒的愿望!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您确保在 bqStudio 的帮助下正确执行校准、然后再次检查。

    Andy