This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3828:是否有延迟时间更短的 TPS3828引脚兼容器件?

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3828, TPS3820, TMS320F28335
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890565/tps3828-any-tps3828-pin-compatible-part-that-has-a-shorter-delay-time

器件型号:TPS3828
主题中讨论的其他器件: TPS3820TMS320F28335

您好!

 是否有延迟时间更短的 TPS3828引脚兼容器件?

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    您可以使用 TPS3820、它位于同一数据表中。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhinav、

    TPS3820具有推挽输出。  我使用的是 TMS320F28335、其复位引脚需要集电极开路。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯蒂芬

    TPS3828是该系列中唯一的集电极开路输出。 您是否会考虑另一个不是 P2P 的看门狗?

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    采用兼容封装的集电极开路输出器件是可以的。  我不需要手动复位引脚、因此如果新器件在该引脚位置具有其他一些功能、我可以将引脚提离或断开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    我们的产品系列中没有任何特别的东西可供您用于大多数 P2P 的 TPS3828。 如果您可以查看另一个看门狗器件、则会采用不同的封装/引脚排列。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhinav、

    新的封装/引脚会 导致新的电路板布局、而我目前无法做到这一点。  我确实有一种处理现有内容的方法、但需要移除 MR_N (低电平有效手动复位)引脚。

    我想我必须移除该引脚。

    谢谢、
    斯蒂芬