This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS769:TPS76950振荡

Guru**** 1546410 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS767, TPS769
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875936/tps769-tps76950-oscillates

器件型号:TPS769
主题中讨论的其他器件:TPS767

大家好、我在我的系统中使用 TPS76950固定5V 稳压器、该稳压器具有以下功率参数

输入电压:6V

输出电压:5V

峰值电流消耗:70mA

恒定电流消耗:3mA

我以以下方式制造了稳压器电路

接线后、输出振荡、波形如下所示:

我在输入上有一个1uF 去耦、 在输出上有一个0.1uF、1uF 和100uF 电解电容器。

非常有趣的是、每个电路板都有不同的行为。

紧急帮助将会得到紧急帮助。

请告诉我是否需要我的最终信息

此致

Ashutosh Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想在线发布时、已删除了原理图和波形图像...我将其附加在这里

    原理图:

    波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashutosh:

    TPS767需要至少50m Ω 的 ESR 才能保持稳定:

    与 C4并联的0.1uF 电容器(C3)在 OR 上可能具有4-5m Ω 的 ESR、这可能是问题所在。 是否可以尝试删除此项并查看是否有更改?

    我们有一个更新的器件 TPS746、它 对输出 ESR 的敏感性要小得多。

    但愿这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    由于得到及时的答复、我移除了1uF 和0.1uF、这使问题变得更糟、所以我添加了220uF 电解电容器(因为它可用)、输出振荡情况更改为以下。 但直流电压仍显示在2.3V 上

    此致

    Ashutosh Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashutosh:

    如果您只是删除了 C3而不是 C4、问题是否会恶化?

    TPS767数据表建议最小值为10uF、即使稳定性曲线显示出4.7uF OUT Cout。 您是否有可能在输出端(原理图中的其他位置)有其他低 ESR 电容器?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    移除 C3并仅保留 C4即可生成以下波形

    我的原理图中有许多电容器、大多数都是低 ESR。

    我随附原理图和布局 PDF 供您参考。

    e2e.ti.com/.../1323.Pick_5F00_to_5F00_light_5F00_HC11.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    移除 C3并仅保留 C4即可生成以下波形

    我的原理图中有许多电容器、大多数都是低 ESR。

    我随附原理图和布局 PDF 供您参考。

    e2e.ti.com/.../4810.Pick_5F00_to_5F00_light_5F00_HC11.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashutosh:

    TPS769需要最小 ESR 和4.7uF 的电容才能保持稳定。 您的原理图还包含 C5、C6、C、7和 C8、它们没有帮助。  

    我认为、如果您可以为 TPS7A24切换 TPS769、则可能会更好。 这是引脚对引脚的、与1uF 陶瓷输出电容一起工作时保持稳定。

    请告诉我您的想法。

    此致、