This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C20:COMP 引脚和仿真问题

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883538/tps544c20-comp-pin-and-simulation-issues

器件型号:TPS544C20

Problem1: 根据 TI 数据表设计 COMP 引脚,但启动失败,输出电压 Vo = 0V (原理图可通过电子邮件获取)。 在我修改 COMP 引脚以遵循 TI EVM (将电容器10nF 从 COMP 更改为 AGND)后、它可在 Vo = 3.3V 时工作。  

 

问题2: 当 PSpice 模拟瞬态时、原始设计在仿真上工作、但在硬件上失败。 为什么仿真模型没有解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    我通过电子邮件与您联系、进一步讨论此电子邮件。 我现在要关闭这个线程。

    此致、

    Layne J