This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:当温度超过62℃时、BQ35100启动监测计在 GE 引脚上拉后失败

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873481/bq35100-bq35100-start-gauge-fail-after-pull-down-up-ge-pin-when-temperature-over-62

器件型号:BQ35100

当温度超过62℃时,测量仪表在向下拉 GE 引脚后启动失败。 日志管理与下图类似,完整日志与附件类似。

很明显,在我们开始测量10次后,控制状态仍然为0x2080。测量仪表开始有效地开始,控制状态在 发送复位命令后传输0x2081。

通过完整日志、我们在温度较低时没有发现相同的外观、因此我们认为这与温度有关。

否则、我们在高温 Ge 上拉完成后测量 Ge 引脚电压为高电平。

这是本模块的固有问题? 在高温下、在下拉和上拉 GE 后是否需要复位?

请给我一些建议、谢谢!e2e.ti.com/.../7585.start-fail-reset-ok.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要更好地了解您的问题。  

    我看到当监测计返回0x2080 (Basically GA = 0)时,您会一直发送 gauch_start()命令,直到进行10次试验。

    两个 gauch_start()命令之间的时间间隔是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    两个 Gauge 开始命令之间的间隔为2秒。  

    该时间 与在 低温条件下发送 Gauge 开始后的等待时间相同。

     高温下需要更长的等待时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在60DegC 时、您将跳过[过热警报保护]。 请将 DF 修改为更高的值、如80C、然后重新测试。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在温度为60摄氏度的烤箱中使用 EVM 对此进行了测试、没有遇到任何问题。  

    我认为必须注意的是、您将在该温度下收到警报、这可能会影响您的设置  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    很抱歉我迟到了。

    9月2日之前、公司内没有人因病毒而感染。

    因此、我将在2/9之后按照您的建议进行测试。

    顺便说一下、如果发生温度变化、监测计是否会启动失败?

      "[过热警报保护]"是否会导致监测计启动失败?

    我找不到与此 ALART 相关的消息、您能告诉我一些吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、监测计在触发警报时没有任何可能阻止其工作的东西。 这可能是您的系统的问题吗?

    谢谢、

    Eric Vos