This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:驱动器级

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883498/ucc21750-driver-stage

器件型号:UCC21750

在 UCC21750的驱动器级中、内部有一个上拉和下拉 MOSFET。

我想知道 ISO5852/5452是否具有与 UCC21750相同的驱动级? 如果不是、主要的区别和目的是什么? 非常感谢。  

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    ISO5x52和 UCC21750具有相似的输出结构。 主要区别在于、UCC21750中使用的 FET 具有较低的 RDS (on)、因此能够提供比 ISO5x5x (2.5A/-5A 典型值)更高的驱动电流(+/-10A 典型值)。

    降低 Rdson 和提高驱动电流的两个主要原因是:1)在不使用其他电路增加电流驱动的情况下更快地开关高功率 MOSFET/IGBT (如 BJT 缓冲器)、 和2)驱动负载时,驱动器内的 I^2*R 损耗较低,因此热耗散较低。

    此外、请参阅 我们的栅极驱动器基础指南、其中包含有关高驱动强度的简要部分。

    希望能回答您的问题!  

    此致、

    Audrey