This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:TPS92641输出异常

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883469/tps92641-tps92641-output-is-abnormal

器件型号:TPS92641

大家好、

我的客户现在调试 TPS92641并遇到一些问题。

输入功率为12V、因此  根据公式、输出电压应为3.0V。 但是 、空载状态下的实际输出电压为3.578V、  12.5A 电子负载下的输出电压为3.3V。 根据 LED PT-50伏安特性曲线、当电流为12.5a 时、电压为3V。 ?输出电压不正确的原因1 μ V

2.根据公式,,开关频率为363.636khz,但  实际开关频率为578khz,开关波形也异常, 开关波形如下所示;

目前,电流的实际载流能力仅为20A 左右,但只能持续一段时间。 MOS FET QLS 会立即烧坏、TPS92641也会损坏、HG 和 LG 引脚的波形测量如下、根据我的判断、HG 和 LG 波形异常、随附了 MOSFET 数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    这是一个电流调节器。 无论电压如何、它都会调节到能够提供 IADJ 设置的电流的负载。

    某些 LED 在3.3V 下运行电流为3A、但某些 LED 可在3V 或4V 下运行、具体取决于 LED 特性。

    只要稳压电流正确、就不需要依赖电压。

    对于第二个问题、它是双脉冲、我怀疑系统中会产生一些噪声。

    在这种情况下、FET 很容易损坏、从而影响返回到 TPS92641器件。

    我建议您在 靠近 CS 引脚 的位置添加一个小型电容器(470pF ~ 1nF)以接地、并查看此问题是否已解决。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Issac、

    感谢您的快速回复。

    根据客户的反馈、他们现在不连接 LED、而是使用电子负载进行测试。

    • 当电子负载为2-3A 时、情况良好。 但是、当电子负载增加到>5A 时、它会变得非常热。
    •  烧毁 MOSFET 始终为 LG。 实际上、客户有两个并联的高侧 MOSFET 和两个低侧 MOSFET。 明白了吗?
    • 至于 HG 和 LG 的波形、也是异常的。 它似乎涉及过流保护。 有可能吗?
    • 至于 SW 的波形、为什么系统噪声会导致双脉冲?

    您能为上述问题提供帮助吗?  

    我将要求客户尝试添加小电容。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    我将回复您的电子邮件、我们将离线继续讨论。

    谢谢!