This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:禁用 BATFET 时出现问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892971/bq25601-issue-when-batfet-disabled

器件型号:BQ25601

在对 bq25601 EVM 进行评估时、观察到意外的 SYS 输出。 在该测试中、没有电源连接到 VBUS、但已充电的电池连接到 VBAT。   

在连接了10欧姆电阻器负载的 SYS 上、在 SYS 引脚上观察到适当的电池电压。 如果 BATFET 被禁用、SYS 电压会按预期下降至0V。

然而、当一个由一个开关升压转换器组成的有源负载被连接至 SYS 并被设定为输出5V 时、响应是不同的。 当充电器 BATFET 被禁用时、SYS 电压下降至大约1V、并且升压输出仍然为5V。 如果在 SYS 和接地端之间放置一个10欧姆电阻器、SYS 电压会降至0V。  但是、如果移除电阻器、 SYS 电压会恢复到1V。 如果10 Ω 电阻器被放置在升压输出上、 SYS 电压保持在1V (BATFET 被禁用)。  

如果升压转换器被禁用、然后 BATFET 被禁用、SYS 电压为1.3V。 升压转换器被设计成在被禁用时将其输入与输出隔离。

为什么禁用 BATFET 不能完全关闭负载?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    测试期间是否存在有效的 VBUS?

    2.不确定包含开关升压转换器和10欧姆电阻器的有源负载如何连接到充电器。 请进一步解释。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    很抱歉、我的第一个解释不清楚。  

    1. 在这些测试期间、没有任何东西连接到 VBUS。  只有电池连接到 bq25601的 BAT 引脚。
    2. 当 BATFET 被禁用(被设定为运输模式)时、有四个不同的实验尝试检查 SYS 引脚上的电压。
      1. 在 SYS 上只放置一个10 Ω 电阻器接地。  SYS 上的电压运行正常。 BATFET 接通时存在电池电压、BATFET 禁用时 SYS 电压降至0V。  
      2. 移除电阻器负载并连接升压转换模块(不是 TI 器件)。 升压转换器通过1M 上拉至 SYS 电压来启用、并设置为输出5V。 当 BATFET 被禁用时、SYS 电压下降至大约1V 并且升压输出仍然为5V。 升压转换器无负载。
        1. 在升压转换器的输出端放置10欧姆电阻器负载。 当 BATFET 被禁用时、SYS 电压仍然为1V。
      3. 将10 Ω 电阻器从升压输出移至升压输入(SYS 引脚)。 当 BATFET 被禁用时、SYS 电压根据需要下降至0V。
      4. 移除电阻器负载。 禁用升压模块将其使能引脚接地。 这会在 SYS 和接地之间放置一个1M 欧姆的电阻器。 当 BATFET 被禁用时、SYS 电压现在为1.3V。 如果升压被启用、SYS 电压返回至1V。 在禁用 BATFET 之前或之后是否禁用升压无关紧要、SYS 电压响应是一样的:= 1V 当启用升压时、而当禁用 BATFET 时、升压被禁用时、为1.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    当 BATFET 关闭时、仍有电池泄漏流向 SYS。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您的注意。 我确信这是发生的情况。 在高电阻负载下 、电压升高到高于预期的水平。  

    该规格从电池角度描述了泄漏电流(这在运输模式下非常重要)。 我假设 BQ25601会消耗一些泄漏电流、并非所有泄漏电流都在 SYS 引脚上结束。 我们的测试仅显示 SYS 引脚的几 uA 输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    问题得到解决是很好的。 螺纹被视为闭合。

    谢谢、

    宁。