This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25910:原理图审阅

Guru**** 2520460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876442/tps25910-schematic-review

器件型号:TPS25910

尊敬的团队:

如果不使用栅极引脚、我不确定如何处理它。

您能否仔细检查原理图?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    当不使用栅极引脚时、您可以将其保持悬空。 请勿将电阻器连接到栅极引脚上的 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Praveen:

    感谢您的快速响应。

    除了栅极引脚、还有什么问题吗?

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    建议在输入端使用 TVS、在输出端使用肖特基二极管、以钳制由输入和输出电感引起的瞬态过压、否则可能超出器件的绝对最大额定值并损坏器件。

    肖特基二极管的选择标准

    由于输出电感、在快速关断等瞬态条件下、电子保险丝输出端将产生负电压尖峰。 我们需要确保输出端生成的–ve 电压应钳位在|-0.3V|以下、这通常是 HJotswap 控制器的 absmax 额定值。 输出端使用的 schotty 二极管应该具有、

    • 直流阻断 电压额定值远高于 Vinmax
    • 非重复峰值浪涌电流额定值>热插拔控制器的快速跳闸阈值
    • 快速跳变阈值下的钳位电压低于-0.3V

    对于 TVS 二极管、您可以考虑使用5.0SMBJ13A。  。 我们强烈建议您在瞬态条件下测试控制器看到的最大过压、以确认所用 TVS 是否足以将瞬态电压尖峰钳制到低于控制器 Vin 引脚的绝对最大额定值。 如果 5.0SMBJ13A 在瞬态期间无法将输入端的过压钳制在22V 以下、则可以尝试使用 5.0SMCJ13A