This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:合适的 LLC 控制器

Guru**** 2562620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403, UCC2897A, UCC27517A, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879612/ucc256403-suitable-llc-controller

器件型号:UCC256403
主题中讨论的其他器件: UCC2897AUCC27517AUCC28951

尊敬的团队

客户正在评估 NCP1397的以下方面:

输入电压:44~56Vdc

Vo = 380V

Fsw:100kHz

我是否可以知道我们的合适控制器和参考设计是什么?

我尝试运行 Webench、但未成功。

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin

    您可以看到、离 NCP1397最近的 TI 器件是 UCC256403。

    话虽如此、对于谐振 LLC 拓扑、44-56VDC 的输入非常低。  通常在输入为380V 时使用此拓扑、因为它所实现的 ZVS 具有更高的输入电压优势。  我建议您考虑另一种拓扑、例如 UCC2897A 的有源钳位正向拓扑。  不过、我们需要知道功率级别是多少、才能进一步帮助确定最佳拓扑/控制器。

    此44-56VDC 输入至380V 输出电压规格并不常见、因此我们的支持工具(如参考设计和简化设计计算器(如 webench))可能会受到限制。  我们的器件可在该范围内工作、因此如果您在设计方面遇到问题、并且发现我们的在线工具无法提供帮助、请告知我们。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    好久不见!

    你在干什么?

    很抱歉、缺少输出功率、这种情况适用于100W 设计。

    由于效率是客户的主要考虑因素、因此他们希望使用 LLC。

    Webench 无法运行本例中的仿真。

    那么、您是否会建议 Excel 工具或其他方法来帮助客户加快设计?

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin

    webench 模型似乎存在错误、无法在该设计级别工作。  我们将努力纠正这一问题。

    同时、您可以使用我们  适用于 UCC256403的 Excel 计算器 www.ti.com/.../sluc675来帮助进行此设计的计算。    您还可以在构建设计之前使用我们的 SIMPLIS 模型 www.ti.com/.../slum684来验证操作。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您好、我叫 Bill Liu、是 Alpha US 的电源设计工程师。 我有一个问题要问您:

    UCC256403适用于1500W 直流/直流转换器设计?

    非常感谢!

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill  

    UCC256403控制半桥谐振 LLC 拓扑。  此拓扑通常使用高达700W 的功率。  有些人希望将其提高到1kW 左右、但他们需要 UCC27517A 等外部栅极驱动器来确保更大的 FET 以足够快的速度开启/关闭。

    在1.5kW 时、UCC256403的性能将受到限制。  我们建议您不要使用此器件、而是考虑我们的相移全桥(PSFB)控制器 UCC28951。  该控制器/拓扑还实现了 ZVS、这可实现高效率、但使用全桥而不是半桥、因此可以更好地利用变压器。

    此致、

    Eric