This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3463:最小灌电流

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3463
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872518/lm3463-minimum-sink-current

器件型号:LM3463

您好!

可以使用输入电压为55V 的 LM3463以及串行器/解串器中的 LED 从1......灌入 50mA。 工作正常吗?

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是低电流、但它似乎应该起作用。  较低电流下的精度可能会被 LM3463上的感应引脚抵消。  您正在尝试设计什么?  您是否计划使用动态余量控制?  什么是为 IC 和 LED 灯串提供电压?  该器件旨在用于多个灯串以共享电流、同时保持最小的余量以提高效率。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -