This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54519:TPS54519输出电压

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54519, TPS54418, TLV62095

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872407/tps54519-tps54519-output-voltage

器件型号:TPS54519
主题中讨论的其他器件: TPS54418TLV62095

你(们)好

在我们的设计中、电源输入为 USB 电压5V、 输出为4.2V、 输出电流为4A

我可以使用 TPS54519吗?  我无法使用 Webench 仿真 TPS54519。

我们还可以使用其他降压转换器吗?  TPS54418TM

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您说得对、TPS54519上还没有 Webench 模型。

    我建议您像之前一样使用 TPS54418、因为我们为您的仿真提供了 Webench 模型。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    非常感谢。

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我没有听到您的反馈。 您是否有任何后续问题?

    您是否能够使用 TPS54418 Webench 仿真?

    非常感谢!

    此致、
    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的回复!

    是的。 我可以使用 TPS54418 Webench 仿真。

    但最后、我尝试使用 TLV62095、它可以在5V 输入,4.2V 输出时输出4A 电流。  

    您能评论一下 TPS54418和 TLV62095吗?  从技术角度来看、哪一个更好?  

    谢谢

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    TLV62095 和 TPS54418之间的选择取决于您的负载工作条件。

    它们都被认为可以满足特定的负载需求。

    对于您的系统规格、您希望更多地关注哪些方面?

    您是否介意轻负载效率? 您的负载应以什么负载/安培运行?

    热规格对您而言是否非常重要? 精度呢?

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我没有听到您的反馈。 是否已经做出决定?

    有什么能为你效劳的?

    我现在要关闭这个线程。 要再次打开它、只需在下面回复即可。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian