This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:开环测试、GDA、GDB、PWM

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A, UCC28070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883685/ucc28064a-open-loop-test-gda-gdb-pwm

器件型号:UCC28064A
主题中讨论的其他器件: UCC28070A

上面的电路是我使用 UCC28064A 随意设计的电路。

PFC 电路规格
输入电压:AC220V
输出电压:400V
输出功率:3.3kW

在安装到 PFC 电路之前、我们将使用开环进行测试。
我们仅对用于开环操作的控制器电路进行实验。
PWM 波形不来自 GDA 和 GDB 引脚。

您应该向 PWM 电路施加电压、这是 UCC28064A 引脚的哪个部分?
2、PFC 是否采用 UCC28064A 非开环运行测试进行设计?

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaeyup

    首先、我想评论一下、我们不建议在3.3kW 设计中使用 UCC28064A。  该器件的转换模式(TM)运行将实际最大功率限制在700W 左右。  在该功率范围内、建议使用我们的连续导通模式(CCM)交错 PFC UCC28070A。

    我们不建议从任意设计开始。  我们建议您使用我们的 Webench 或 Excel 设计计算器工具

    UCC28064A 和 UCC28070A 不被设计成运行开环。  它需要在输入端使用交流电压源来启用适当的 PWM 输出。

    此致、

    Eric