This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2057W:BQ2057W

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2057W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883679/bq2057w-bq2057w

器件型号:BQ2057W
主题中讨论的其他器件:BQ2057

您好、先生、

在我们测试和使用 BQ2057时,输入电压为9.2V,VCC 为8.7V。 使用2600mAh 双节锂离子电池充电时。

它工作正常、但在某些情况下、电池会因温度而膨胀。

当我们测试读取热敏电阻值时,我们内部的单元显示了一些温度,而充电器 IC TS 引脚将提供一些其他值...因此我们可以记录什么温度以及如何处理电池电量耗尽问题。

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    将电池 制造商的充电建议与充电器设计进行比较。

    需要注意的关键是充电温度范围、通常为0C 至60C、但要检查您使用的电池。

    充电电流请参阅电池制造商建议。  这通常为0.5C 至1C、对于2600mAh、电流为1300mA 至2600mA。

    充电电压、BQ2057W 为8.4V、您可能需要较低的电压。

    电池应具有保护电路、以防止过压、过流充电/放电。

    BQBQ2057W 具有 TS 引脚输入、可在充电期间支持电池温度监测、请参阅数据表的"电池温度监测"部分。