This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TEC 电源解决方案

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV595, LM5175, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880760/tec-power-solution

主题中讨论的其他器件:DRV595LM5175LM5176

你好! 我目前正在更新 TEC 的驱动程序/控制器解决方案。 此电流设计包含一个 H 桥、一个降压直流/直流控制器和一个数字电位器。 数字电位器设置降压控制器的输出电压、而 H 桥切换施加到 TEC 的电压的极性。 整个系统设计使用+5和+12V 供电。

此设计有几个缺点、第一个缺点是需要三个 IC 来控制 TEC。 如果可能、我希望用更少的 IC 替换该解决方案、以降低复杂性。 此外、TEC 可在高达+24V 的电压下运行、但之前人们认为+12V 电压足以实现所需的热性能。 现在情况已经不是这样了。

因此、我想至少将当前将+12V 调低至较低电压的降压控制器升级到某种形式的升压稳压器、该稳压器应该能够在0 - 16V 之间调节+12V、电流要求至少为6A。 如果该升压稳压器可以通过 PWM 或来自 MCU 的其他某种形式的通信进行控制、这也将非常有用。

如果所有三个 IC 都可以替换为 DRV595等器件、但具有电压升压功能和更高电流输出、则这是最佳选择。

感谢您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lars

      我们需要更多的信息来帮助您选择合适的产品。

    降压控制器1:  

    VIN=12V、

    输出电压=?

    Iout =6A

    您提到了+24V。 是否适用于上述降压控制器?

    如果是、该电源的容差是多少、这意味着24V +/- 10%、X 是多少?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gerold!

    正如我提到过的、我希望降压/升压控制器能够将+12V 调节为0-16V、并且能够提供至少6A 的电流。 首选+/-5%的容差、但+/-10%的容差可能足够好。 如果控制器还具有使能引脚和某种设置 MCU 输出电压的方法、这也是首选方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lars、

    我建议查看 LM5176或 LM5175 4开关降压/升压控制器。 它应该能够满足6A 的要求。 有多种参考设计可将 LM5175配置为可变输出。

    查看此器件、如果您有任何问题、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、我将进一步了解这些控制器。 他们看起来很合适、感谢您的帮助!

    此致、Lars