Other Parts Discussed in Thread: UCC12050
我购买了 UCC12050、并使用所附图像中显示的推荐应用电路对其进行了测试。 我输入的是5V、并且希望尽可能接近5V、因此我按照指示将 SEL 短接至 VISO。 但是、我只获得3.3V 电压。 输入电压是否必须大于5V 才能获得5V 输出? 应用电路是否有问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jared、
感谢您关注 UCC12050隔离式偏置电源。
该器件可生成高达5.4V 的输出、输入电压仅为4.5V、因此不会产生输入电压问题。
由于您获得的是稳压3.3V 输出、因此我怀疑 SEL 输入无意中短接至 GNDS、即使 您打算将其短接至 VISO。
例如、您可能错过了引脚数并将其焊接到了12至13、而不是13至14。 请仔细检查您的引脚数和连接。
此致、
Ulrich
您好、区域、
感谢您的回答。
SYNC_OK 和 SYNC 均接地。
2.当我看到3.3V 电压时没有负载;我仔细检查了该引脚是否未对地短路。
3.是的
4、10uF 输入电容两端的电压为5V。 一旦我将 SYNC_OK 和 SYNC 设置为接地、它偶尔输出5V 电压、并在10uF 输入电容器上输出5V 电压。 如果我将输入电压增加到5.5V、它有时会在输出端提供5V 电压、有时会提供3.3V 电压。
最棒的
进行了比较
您好、Jared、
我很高兴您有一个工作正常。
现在、在一个电路板上使用3、您只能获得~1.5V 电压、这不是任何正常输出电平。 如果您仅单独运行其中一个、您是否获得预期的5V 电压?
您提到了3个单元、但"如果有负载、..." 意味着一个负载、这意味着您可以并联3个转换器以获得单个单元可以提供的更高电流。 是这样吗?
如果是这样,我认为这些部件不能并行,至少不能直接并行。 数据表并未明确禁止这种情况、但我怀疑内部控制并不是为了与其他单元"共享"电源。
如何使用 DMM 测量~1.5V? 使用示波 器查看 Viso 是否尝试升高、然后在关断/重试尝试中再次下降、这可能更具揭示性、因为每个单元都干扰其他单元。
以上都是我的猜测、因为我不知道您的整个电路是什么样的。 但是、如果您尝试并联、则很可能每个输出上的串联电阻有助于将每个稳压器从其他输出中去耦。 如果将 Viso 更改为5.4V 并串联插入4.0欧姆、则100mA 输出电流将 Viso 降至5.0V。 但希望每个输出上的4欧姆电阻有助于稳定并联运行。
如果您的电流电平较低、请调高串联电阻值。
所以:
1.使用'scope 查看 Viso 以验证输出。
2.一次只能运行一个单元 ,以验证每个单元是否 可以正常工作,从空载到其额定负载能力( 取消安装其它转换器 IC 或隔离其输出)。
3.尝试在每个输出中添加一个串联电阻 、以查看它是否有助于它们共享、首先是在2之间、如果成功、则在所有3之间。
另一个想法是在每个输出中使用肖特基二极管、而不是电阻器。 这些装置可能不会在同一时刻启动、这将防止它们在通电时使另一个装置过载。 您可能需要一些常见的输出电容。
此致、
Ulrich
您好、Jared、
感谢您的照片。 分辨率足够高、我能够放大并非常仔细地检查它。
如果我对其进行了正确跟踪、并且在每个输出端使用10uF SMD 钽电容器、那么我认为 C10、C14、C18和 C22可能会向后安装。 黑色外壳样式的一端带有白带、这表明它们可能是钽。 由于 UCC12050的输出电流受限、钽无法承受高反向电压并将 Viso 下拉。
请检查这些部件的极性。
此致、
Ulrich