This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61160:LCD 背光闪烁、PWM 占空比不稳定

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891842/tps61160-lcd-backlight-flashes-and-pwm-duty-cycle-is-unstable

器件型号:TPS61160

此电路用于驱动4 LED 系列 LCD 背光、但会发生闪烁和正常突发。 测量 PWM 波形、发现占空比在闪烁时会发生变化。 焊接问题已消除。 请帮助分析原因?下面是波形和闪烁视频

   

e2e.ti.com/.../_0768B970_1.mp4

e2e.ti.com/.../_0768B970_4.mp4

e2e.ti.com/.../_0768B970_5.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ping 您好、

      您能否显示 "Vin""Vout""Vsw"的波形? 您是否尝试过 C117=220nF?

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C117 = 220nF 已在未改进的情况下尝试。 闪烁和正常时的波形测试如下。 图1是 VIN 波形、图2是闪烁时的 Vout 波形、图3是正常的 Vout 波形、图4是闪烁时的 SW 波形、图5是正常时的 SW 波形、图6是 PCB U19是 TPS 61160、l = 22uH、 D21是 MBR0520、 如何正常点亮背光且不再闪烁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ping、

      为您提供的一些建议:

      1.您能否跳过 Q26并为 TPS61160加电以检查它是否正常工作、因为我想消除 Q26电路的影响;

      2.对于布局侧、反馈环路过长、这可能会导致不稳定。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1 μ A、芯片下方的散热接地不良、那么故障现象是什么? 是否会出现电流闪烁?

    2、Q25跳过测试、未更改