This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM26420-Q1:LM26420-Q1效率问题

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM26420-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882848/webench-tools-lm26420-q1-lm26420-q1-efficiency-problem

器件型号:LM26420-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我使用 LM26420-Q1作为具有1.8V 和3.3V 输出电压的双路降压直流/直流转换器。 输出电压2 (1.8V)时效率有问题(60%)!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chiha、

    我需要更多信息来了解您的问题。

    您能否提供用于测量的工作条件? 您是在 WEBENCH 还是在电路板上测量60%的效率?  

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvee、

    没关系、我错了

    感谢您的回答