This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562209:等效电压更高?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54302, TPS54202, TPS56339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883627/tps562209-higher-voltage-equivalent

器件型号:TPS562209
主题中讨论的其他器件:TPS54302TPS54202TPS56339

此器件是否具有更高电压引脚兼容版本? 我们正在运行6年前完成的网络工作台设计、电压轨为16V、我们开始出现故障、并正在寻找不重新设计的修复方法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、  

    TPS56339是24V 3A 器件。 TPS54202是28V 2A 器件。 TPS54302是28V 3A 器件。 它们都是引脚对引脚的。 请注意、它们的基准电压不同。 您需要更改 FB 分压器电阻。  

    BRS、  

    Edwin、