This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2120:能否将逻辑电平驱动到 OV1和 OV2并将其用作 IN1、IN2路径的启用/禁用?

Guru**** 2392095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876390/tps2120-can-i-drive-logic-levels-onto-ov1-and-ov2-and-use-them-as-enable-disable-for-in1-in2-paths

器件型号:TPS2120

我希望能够手动选择 IN1或 IN2进行直通、并且能够完全禁用输出、即使 IN1和/或 IN2上存在良好的电压也是如此。 我可以假造 OV 输入来实现这一点吗? 如果我在 OV1上施加3.3V 电压、这应防止 IN1在任何情况下连接到输出、对吧? 而将0V 驱动到 OV1将允许正常运行。 这样做是否安全? 如果我没有实际的过压保护功能、这是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    是的、您可以使用 OV 输入来控制器件、从而完全禁用输出。

    您能否分享您的应用用例和最终产品详细信息?

    BR、Rakesh