This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A26:需要3.3V (200-500mA 峰值) LDO

Guru**** 2518120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A26, TPS7A11, TPS7A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883397/tps7a26-ldo-for-3-3v-200-500-ma-peak-needed

器件型号:TPS7A26
主题中讨论的其他器件: TPS7A11TPS7A02

您好 LDO 团队。
从原始线程拆分: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/883196

请提供一些建议低压降稳压器选择、电池电源后 Iq 较低。

目前、我开发了一款新产品、需要电源组件方面的一些帮助才能找到最佳解决方案。  

需要3.3V (200-500mA 峰值) LDO
输入: 主电池、3节 AA 碱性电池或镍氢电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    理想情况下、TPS7A02在200mA 峰值下非常适合。 由于峰值电流最高可达500mA、如果您的应用中有一个可供使用的偏置轨、我建议使用 TPS7A11、否则 TPS7A26将是要使用的器件。

    此致、

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

    感谢您的建议。 我没有偏置轨、但我认为其他两个器件应该可以正常工作。

    此致 Jens Herrgesell