This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725:BQ24725连接和应用

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24725, BQ25710, BQ25890, BQ25898, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876016/bq24725-bq24725-connectivity-and-application

器件型号:BQ24725
主题中讨论的其他器件: BQ25710BQ25890BQ25898BQ24610

你(们)好  

我们计划在设计中使用 BQ24725来为电池充电

我有两个问题 -  

1.如何测量电池电压电平? 我的控制器是否可以通过 I2C 接口通过充电器获取此信息、即使在不充电时也是如此?
这个问题是为了提供在达到低电压时执行关断所需的信息-但是我们需要获得电压电平

2.我们如何连接来自电池的 NTC 引脚作为保护? 此充电器中是否有此连接? 或者我们是否需要构建其他电路?

谢谢

Tzachi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tzachi、

    1)该充电控制器无法直接测量电池电压并向主机报告。  

    2)该充电器没有 NTC 连接、例如我们的一些集成充电器。 您需要一些外部电路来增加基于电池温度的保护。

    该控制器传统上与电池电量监测计配对、用于监测充电状态、充电电流、电池电压和电池温度、此时主机会对该信息做出决策。

    我还可以推荐 BQ25710、它包含一个集成 ADC、可帮助读取电池电压(1)。 但是、您仍需要实施外部电路来监控电池 NTC 温度。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joel

    您能否推荐具有 NTC、电压电平读数并在系统的适配器和电池之间自动选择电源的充电器?
    谢谢

    Tzachi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tzachi、

    如果您使用的是单节电池、我建议您使用 BQ25890 (QFN)或 BQ25898 (WCSP)等器件。 这些器件集成有用于温度监控的 TS 引脚、以及用于电压和充电监控的集成式7位 ADC。

    但是、如果您正在寻找多节电池解决方案、我们的器件不能同时进行 NTC 监控和电压电平读取;但是、您可以轻松地对电池电压进行电压分压、并将其馈送到控制器的集成 ADC 或外部 ADC。 在这种情况下、我建议使用 BQ24610、这是一款独立充电器、其 TS 引脚可连接电池热敏电阻。 它也是输入和电池之间的电源路径选择器。 电池电压已经被分压以馈入 VFB 电压。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joel

    周末愉快