This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3842A:需要 UC3842AN 的体标志细节

Guru**** 2544210 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880865/uc3842a-need-body-marking-details-for-uc3842an

器件型号:UC3842A

请详细说明 UC3842AN 的身体标志。 如果可以、请分享所有 TI 产品的标记详细信息/链接以进行验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Puneeth、

    我将向工厂同事索要一个用于描述顶部标记的链接。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Peter。 我正在等待链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Puneeth、

    这一链接可能有所帮助、

    设备 LTC 解码为8AZ12PW

    前2位数字“8A”表示 YM à 2018年10月

    其他符号是用于内部 TI 跟踪的内部 TI 站点。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您提供相关信息。 在这里、我找到了编号方法的定义。 我的实际要求是如何理解第一行属于什么? 第2行属于什么? 等等。 在示例图片中、它显示了 BGA IC。 但这与其他产品不同。 我正在查看下面所附图片中的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Puneeth、

    8A 表示年份和月份、在本例中为2018年和10月。

    其他标记供 TI 内部使用。

    这就是我可以提供的所有详细信息。

    此致

    Peter