This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:镍氢充电解决方案

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24172, BQ2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883392/bq24172-nimh-charging-solutions

器件型号:BQ24172
主题中讨论的其他器件: BQ2000

您好电池充电器团队。
从原始线程拆分: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/883196

请提供一些建议、如镍氢充电器、深度放电保护、断开负载、插入新电池时自动复位。

目前、我开发了一款新产品、需要电源组件方面的一些帮助才能找到最佳解决方案。  

- 3节 AA 碱性电池或镍氢电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    如果以低于0.5C 的速率对镍氢电池进行慢速充电、则可以使用 BQ24172安全计时器(或任何具有可调节安全计时器的充电器)来终止。   如果快速充电速率大于0.5C、则不建议使用 BQ24172、除非有一个具有 ADC 的 MCU 来执行 dV/dt 或 dT/dt 终端。  BQ2000是 TI 唯一一款能够快速充电并以 dV/dt 或 dT/dt 终止的镍氢充电器系列。  BQ2000不提供放电保护、与负载断开连接、但会在插入新电池时自动复位。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    请告诉我们 EE 的用途是什么? 主要是尝试了解镍氢电池的原因和应用需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jing、
    请查看原始主题。
    客户问题跨越了产品线、因此我不得不为各个产品组进行划分。
    这就是我所知道的。

    原始主题: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/883196

    您可以用您的问题回复客户的原始帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     -您能评论 Jing 的上述问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jing、

    解释为什么我要使用镍氢电池是没问题的。

    首先要知道的是、不应加载单元格。 我认为理解我的第一个"全球"帖子时出错了。 该器件配备了一个用于安装三节 AA/Mignon 电池的插槽。

    客户可以使用碱性或镍氢电池。 如果功率降低、客户不应等待充电、他只需更换电池即可再次使用该器件。 镍氢电池可通过外部充电器充电。 我想保护电池免受深度放电。

    我知道还有可更换的锂电池和外部充电器、但我认为标准电池更适合我们的用例。 它们可以在任何地方购买、并且不会造成太大的危险。 我希望这会有所帮助。

    此致、Jens Herrgesell