This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24230:电池耗尽时出现 DPPM 问题

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873100/bq24230-dppm-issue-when-run-out-of-battery

器件型号:BQ24230

尊敬的先生:

当系统电池耗尽时,我插入 5V 电源适配器为系统供电,但系统无法正常工作。 (笑声) (电池正在充电、 输出电压为4.4V)

DPPM 功能问题似乎是... 下图是我们的原理图、供您参考。

此致。

Ting 2020/01/16

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ting、

    插入电压时、您能否显示 BAT (电流和电压)和 OUT (电压)的波形? 这将有助于验证器件是否处于 DPPM 模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

       当为您的基准插入电源适配器时(当电池电量耗尽时),I 提供 BAT (电压)和 OUT (电压)波形

       我们的电流探头不在我们的实验中、我不提供电流波形。

    此致。

    Ting 2020/01/17

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ting、

    在继续之前、想澄清一下、系统是否连接到了输出端?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

     我们的系统电源通过 LDO 稳压器从 OUT 变为3.3V。

     如果我在 MCU 启动准备就绪后禁用/CE 功能,它是否有用...

    此致。

    Ting 2020/01/21.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ting、

    根据您的波形、该器件在输出电压为4.4V 且 BAT 处于快速充电模式下时看起来可以正常工作。 您能否澄清问题并在系统正常工作和不工作时提供波形?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ting、

    是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

      我们解决了这个问题,B24230运行良好,这个根本原因是我们的 MCU 引导加载程序,

      在我们调制 MCU 的引导加载程序后、我们的系统引导正常。

    此致。

    Ting 2020/01/30