This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z45-R1:bq20z453 v1.16化学品更新

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876384/bq20z45-r1-bq20z453-v1-16-chemistry-update

器件型号:bq20z45-R1
主题中讨论的其他器件:BQEVSW

 您好的支持团队!

您能给我们 提供 bq20z453_1_16.encr 文件来完成任务吗?

感谢 advanse 和最诚挚的问候!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Igor、

    据我所知 、bq20z453是 Samsung 的定制器件。  我们无法公开发布 bq20z453_1_16.encr 文件。  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Andy!

     是的、我们需要为我们的独家客户更新大量三星电池上的化学物质。

     bq20z453线现在标记为 NRND、不再生产。 客户因同样的原因无法与 Pack Maker 解决此问题。

     PCB 专为 bq20z453而设计、因此我们无法将其替换为新一代电量监测计。

     修复电池的唯一方法是更新现有 IC 上的化学成分。

    如果无法公开共享配置文件、我们是否可以将此讨论转移到脱机状态?

    谢谢、致以最诚挚的问候!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们必须离线处理它。 我建议您通过电子邮件直接与我们联系一些 TI 销售人员或 FAE。 谢谢。