This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895M:当主芯片读取 BQ25895M 的电池值时、为什么瞬时电流为70-80mA?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891662/bq25895m-why-is-the-instantaneous-current-to-70-80ma-when-the-main-chip-reads-the-battery-value-of-bq25895m

器件型号:BQ25895M

尊敬的 TI 专家:

我们目前有一个使用 BQ25895M 的鼠标项目。 当主芯片读取 BQ25895M 寄存器以获取电池电压时、瞬时电流将达到70-80mA、而鼠标的正常工作电流大约为4mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当行为发生时、VBUS、VBAT、IBAT、VSYS、ISYS 等测试条件是什么?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关详细信息、请参阅 e2e.ti.com/.../793778。

    谢谢、

    宁。