This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:输入和输出要求

Guru**** 2535780 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040, BQ24230, BQ24073

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882977/bq21040-input-and-output-requirements

器件型号:BQ21040
主题中讨论的其他器件: BQ24230BQ24073

你好。

我在图中有该设计。 我需要知道 BQ21040在 VUSB 和 EXT_VIN 不存在时是否工作良好。 我的意思是:

BQ21040的 Vout 为 VBAT、其 Vin 为 D19的 VBAT - VF。 是这样吗? VBAT 是锂离子电池。

谢谢、regardse2e.ti.com/.../bq21040_5F00_sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    连接的 USB/适配器可能正常。 二极管或将使电池远离电路、充电器输入端的电压应足够高、以便为电池充电。

    未应用 USB/适配器 需要进行更多研究。 电池将通过二极管连接到充电输入。 但充电器的输入电压 是低于电池(Vin < Battery)的二极管压降、不会为电池充电、内部阻断二极管将阻止电流流动。  但电压高于 UVLO、单元处于开启状态、静态电流可能会成为问题。

    电池的容量有多大? 您可以承受大静态电流吗?

     

    另请注意、BQ24230是一款电源路径器件、能够以更高效的方式管理电池充电和系统负载电流、这可能是更好的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bill。

    感谢您的回复!

    随附了采用 BQ24073的新设计。

    正确吗? 当没有充电器输入时、是否正确地假设 OUT 引脚上的 Vbat?

    谢谢。

    Bruno B.e2e.ti.com/.../BQ24073_5F00_sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bruno

    这看起来非常好。

    需要改进的几个方面。

    1) TMR 电阻应为46K、持续6小时

    2) 为了实现稳定性、OUT 应该有一个4.7uF 的电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    再次感谢你