This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65186:寄存器默认值与数据表不同

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887894/tps65186-register-default-value-is-not-same-with-datasheet

器件型号:TPS65186

我将 TPS65186用于电源的 eink 面板

当我为芯片加电并上拉唤醒引脚时、我读出所有寄存器、并通过数据表找出一些不同的值、如下表所示:

ADDR   读取   默认值

0x02   0x03  0x23

0x04   0x00  0x04

0x06   0xFE   0xff

0x10   0x66  0x*5

我发现 REVID 寄存器与数据表不同、这意味着我购买了一个假芯片吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以分享顶部标记吗? 这将有助于确定您拥有的芯片的真实性。  

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对拖延表示歉意。 我将继续调查此事。

    您能否提供此器件的可订购器件型号? 它应该是以下之一:

    • TPS65186RGZR 或
    • TPS65186RGZT

    此外、您能否使用示波器快照或逻辑分析仪确认 I2C 回读正确? 请尽可能提供图片。  

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!

    器件型号为 TPS65186RGZR。

    我使用 dslogic 进行50MHz 的逻辑分析和采样、图像列表如下:

       

    原始文件可通过 DSView https://www.dreamsourcelab.com/download/打开

    文件: mega。nz/

    读出的寄存器为:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供更多信息。 I2C 读取似乎没有问题。 您是否从授权经销商处订购了这些器件?

    您可以在此处找到适合您所在地区的列表:

    http://www.ti.com/info-store/distributors.html

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    由于已经有几个星期没有得到答复,我将结束这一主题。 如果您有任何其他问题、请随时发布。

    谢谢、

    Gerard