This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5390ECDWVEVM:UCC5390ECD SPICE 模型构建、短接 Vee2

Guru**** 2382390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874492/ucc5390ecdwvevm-ucc5390ecd-spice-model-build-in-short-to-vee2

器件型号:UCC5390ECDWVEVM

我们尝试在 PSPICE 和 LTSPICE 中使用 UCC5390ECD 器件运行仿真、并使用 TI 的模型和库。

在切换输出时、Vee2引脚似乎对电源短路。 有人看到类似的问题吗?

Peter

伊顿公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    我不知道这个问题。 您能否发送您正在仿真的原理图?

    如果您想私下分享、我们可以在 E2E 私人信使中聊天。

    此致、

    Audrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    我已要求我们的当地团队就这个问题与您进行跟进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    我研究了这个仿真问题、并且电路必须在 GND1和 GND2之间配置一个电压源来仿真隔离栅。 我建议使用以下配置。 如果这样可以解决您的仿真错误、请点击绿色按钮。

    谢谢、

    Audrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到您按按钮表示这未解决您的问题;是这样吗?  

    请查看以下我自己的电路和仿真结果、其中电源在开关期间不再对 VEE 短路。

    此致、

    Audrey