This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:`s 未上电、TPS2662可以阻止电流从输出端流向输入端

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883463/tps2662-can-tps2662-block-current-from-output-to-input-if-it-s-unpowered

器件型号:TPS2662

大家好、

我们的客户希望使用 TPS2662作为 USB 的负载、但有时24V 电源会失去 USB 输出的触控功能、而有时 USB 现在已通电、我们知道 TPS2662可以在 TPS2662通电时阻断反向电流、  `s 问题是、如果 TPS2662关断、它能否阻断从输出到输入的电流?

谢谢。

此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sunny

    TPS2662可在输入不存在时阻断反向电流。 当输入电压关断时、内部阻断 FET 和高侧 FET 保持关断状态、当输出引脚上存在电压时、背靠背体二极管结构应防止反向电流。

    谢谢、此致

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhijeet、

    明白了、非常感谢您的评论。

    此致、Sunny