This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29910A:在最大功率下可实现多大的 THD?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC29910A, UCC28180, UCC256402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876271/ucc29910a-how-much-thd-i-can-achieve-at-max-power

器件型号:UCC29910A
主题中讨论的其他器件: UCC28180UCC256402

大家好、我们计划使用 UCC29910A 降压 PFC IC、其额定功率为400W、适用于 BLDC 电机驱动。 交流输入范围为180V 至285VAC、输出为150Vdc。 我可以在多大程度上实现电流 THD %和 P.F.

如果有任何 PFC IC 的输出电压低于200V、请提出建议。

此致、

Sudhakar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sudhakar

    由于降压转换器只能在输出电压低于输入电压时运行、因此使用的交流输入和直流输出电压将影响 PF/THD。  以下 PSDS 白皮书详细介绍了这些命令://www.ti.com/seclit/ml/slup264/slup264.pdf.

    通常、PFC 降压可在 标称线路上实现高于0.9的最小 PF、0.95。  如果您需要更高的 PF、我们建议使用 UCC28180进行 PFC 升压、然后使用 UCC256402的 LLC 直流/直流。

    此致、

    Eric