This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:用于电容负载的双向开关-原理图审阅

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069, LM5069EVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883030/lm5069-bidirectional-switch-for-capacitive-load---schematic-review

器件型号:LM5069

您好!

我正在努力设计双向开关、并决定采用双背靠背 LM5069解决方案。 我使用2块 LM5069EVAL 板进行了原型设计、但没有 dv/dt 控制、效果很好。  
用例是能够控制(打开/关闭)电流可以双向流动的电源总线。

主要规格如下:

电压:
- 25V 最小值
-典型值55V
-最大60V

电流:
-15A 最大

电容负载:
最大-1000uF

这些器件将由 MCU 通过 UVLO 引脚驱动。

我按照 Excel 文件中指示的步骤设计此原理图、但希望对此进行回顾。

在副本中、您将找到包含我的规格和我完成的原理图的 Excel 文件。


谢谢你。

此致、

维克多·G.

e2e.ti.com/.../back_5F00_to_5F00_back_5F00_lm5069.pdfe2e.ti.com/.../LM5069_5F00_back_5F00_to_5F00_back.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:  

    欢迎使用 E2E!

    设计和原理图连接看起来不错。  

    您的应用用例和最终产品是什么?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    非常感谢您的快速回复。
    我不知道如何私下向您发送消息、以便更好地了解用例和最终产品。 您可以给我发送一封私人邮件还是一封电子邮件?

    此致、  

    维克多


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:  

    我已向您发送了一封私人邮件。 请回复。 谢谢!

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:  

    我已收到您的电子邮件。 感谢您提供详细信息。

    如果您在评估过程中遇到任何挑战、请返回。

    此致、Rakesh