This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3825:TPS3825最大电流

Guru**** 2626045 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876193/tps3825-tps3825-max-current

器件型号:TPS3825

尊敬的 TI 团队:
TPS3825 MR 输入引脚的最大电流是多少? 我可以将 1个按钮连接到3个 TPS3825吗? 从数据表中我可以看到有一个内部上拉电阻(52kohm)、因此从我的角度来看、应该可以做到这一点。
感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomas、您好!

    所有输入引脚的绝对最大值为+/- 5mA。

    根据 EC 表7.5、当/MR 为逻辑低电平时/MR 的最大低电平输入电流为-160uA。 因此、该电流是原来的3倍、是480uA、完全在绝对最大值范围内。 这意味着在三个单独的 TPS3825器件上使用按钮是可以的、并且不会超出最大额定值。 如果您有任何其他问题、请告诉我、否则我将认为此项目已关闭。 谢谢!