This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063:高功率应用中的 UCC28063

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883354/ucc28063-ucc28063-in-high-power-application

器件型号:UCC28063

您好、支持团队  

我的客户希望在电视的750W 应用中采用 UCC28063

两个问题

  1. PFC 扼流圈/MOSFET 希望并联运行、需要考虑什么?
  2. 此部件是否支持主/销售件功能?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、是、每个相位将自然交错。 请阅读数据表以了解其运行机制。 此外、我建议您使用 EVM 来帮助 学习该器件以及基于该器件的 PFC。

    没有数据表中明确说明的从通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hung、  

    非常感谢您的回复、  

    我的第一个问题是单相、但 PFC 扼流圈/MOSFET 并联、这意味着它将具有 PFC 扼流圈/MOSFET * 4、这是否起作用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想你想要做什么、但你能画你的电路、以便我清楚地了解你想要做什么吗?