大家好,我需要帮助来了解 BQ77915的工作原理。
我已将其插入以保护4节18650 3500mAh 电池。 所发生的情况是、以2A 的恒定电流为电池充电(充电和放电 MOSFET 均处于开启状态)、并且一切似乎都正常工作。 在每节电池3.95V 左右的特定电压下、充电 MOSFET 打开并停止充电。 大约2秒后、MOSFET 关闭并继续打开
关闭电路、直到充电器生气并发出故障信号。
起初我以为是电池平衡造成了干扰、然后我禁用了它、但没有任何变化。
T 似乎是过压、但理论上它在4.2V 时发生、这不是过流、因为我测量了 Rsense 上的电压、为20mV、远低于60mV 的过流检测。
为了位于安全侧、我用一个10Kohm 电阻器替换了热敏电阻以禁用热保护、但这也不能解决问题。
我今晚唯一注意到的是 DigiKey 为安装这2个原型而订购的芯片带回了包装袋 BQ7791500中、但芯片标记为
BQ77915
(TI 标识) 89K G4
C3LZ
我查看了数据表、但找不到假设的版本89、仅为01、02、03、04
我使用的是哪个芯片版本?