This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM2621:lm2621

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2621, TINA-TI, LM2623, TPS61093, TPS61041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900279/webench-tools-lm2621-lm2621

器件型号:LM2621
主题中讨论的其他器件: TINA-TILM2623TPS61093TPS61041

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我没有在 Tina-TI 软件组件列表中获取 LM2621。 如何在 TINA-TI 软件中获取用于仿真的.lib 文件或原理图文件?

您能帮我解决这个问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ranveersinh、

    恐怕没有适用于 LM2621的 TINA 或 Spice 模型、因为这是一款非常旧的器件。

    您可以在此处选择其他升压转换器: http://www.ti.com/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/step-up-boost/boost-converters-integrated-switch/products.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    如何在 Tina-ti Simulator 中打开 STEP 模型(.stp )文件或 CAD 文件以检查排版? 为什么 TINA-TI 仿真器中不直接提供此 TI 电路? 如何 进行仿真或在哪里进行仿真(LM2621或 LM2623)。 您能为我提供指导吗?

    CAD 文件(.BXL) STEP 模型(.stp)

    此致、

    Ranveersinh jadav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jadav、

    并非所有 TI 器件都具有 TINA 仿真模型。 CAD 文件不用于仿真。

    如果您希望在 TINA 中模拟升压转换器、则可以选择另一个 TI 升压转换器。 或者告诉我输入电压范围、输出电压、输出电流规格、以便我可以帮助您找到合适的电压范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    我的输入电压大约为1.8V 直流脉动、电流为10mAMP。 因此,我想转换输出电压10V 左右 。 因此范围(大约 Vin:1.6V 到4),我需要 Vou 大约10V。 如果可能的话、作为音乐、我可以增加大约100mA 的电流。 欢迎您的建议。

    输入电压:1.6至4.

    输出电压:10V

    输出电流:50-100M 安培

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jadav、

    TPS61093可支持您的应用。 您可以使用 WEBENCH 和 TINA 对电路进行仿真。

    希望这会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zack Liu 先生、您好!

    非常感谢您的建议并继续回答。 我要看。

    谢谢、此致、

    Ranveer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在研究 Tps61093 IC。 我对性能有疑问。

    就像我从能量源获得2V 直流脉动和10毫安的低电流(8-10个脉冲内1个脉冲:占空比大约低10%)。  那么、它是否仍然能够使用电流将直流电压转换和升压到10V、并能够很好地满足这些要求。 它将提供恒定电压或具有低占空比的脉冲作为输入。 您能给它提示吗? 对我来说、了解数据表上的所有技术数据有点困难。  

    提前感谢您。

    此致、

    Ranveer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ranveer、

    您是否意味着输入电压不是介于1.6V 和4V 之间的恒定电压? 它是10%占空比的脉动电压源?

    您能否绘制一些系统方框图来帮助我更好地了解您的应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。  

    我将获得一个2V 直流脉冲、电流为10毫安(仅为正电流)e2e.ti.com/.../Energy-Source.pdf 每8-10秒(每8-10秒从电源获取低功耗能量)、我想将该低功耗升至高功耗、然后进行存储。 我在此附上了我的讲义供参考(无修复)。 那么、该脉动电压也来自升压转换器的输出中、还有脉冲或成分?  (另请参阅 pdf 手图和计算功耗)

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ranveer、

    这是非常困难的、因为输入源是一个脉动电压并且限制电流只有10毫安。  

    对于升压转换器 TPS61093、它可以从2V 输入电压和10V 输出电压启动。 但我担心10毫安电流不足以让 TPS61093启动。

    即使是 TPS61093也可以启动、在电源无法通电的8-10秒内、10V 的负载电流是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    是的、我的拉电流在0到15-20毫安左右。 您能否推荐任何其他更好的电压升压 IC,它们也能够在低电流(0-2Vdc 电压,15 mA 低电流)下工作并升压到大约5-10 V 的更高电压,I =...MMMP?   

    谢谢、此致

    Ranveer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ranveer、

    选择适用于您的应用的升压转换器并不容易、因为源电流小于20毫安。 通常、升压转换器需要更高的启动输入电流、以便将输出电压调节到所需的电压。 因此、我想您必须在输入端放置一个大容量铝电解电容器以存储能量。 当铝电解电容器电压被充电至高于升压转换器 UVLO 时、升压转换器可将输出电压调节至10V。

    TPS61041、TPS61093可能适合您的应用。 请看一下。