主题中讨论的其他器件: TPS61022
大家好、
我对备用电源应用中使用的升压转换器有一些疑问。
背景:SSD 应用程序
输入功率:5V/3A (最大值)
我在 SSD 备用电源应用中使用了 TPS61023、但仍有一些问题令我感到困惑。
使用升压转换器来升压备用电源的电压有什么优势?
2.为什么我们不只在5V 输入电压下添加超级电容器?(浪涌电流/超级电容器寿命除外)
对于更多一个问题、我有另一个项目、即输入电压为12V。 您能建议备用电源应用的设计吗?
示例 12V 以升压15V 并使用超级电容器(推荐使用哪种器件?)
以及如何选择可用于备用电源解决方案的升压转换器? 如果数据表显示它可以用于备用电源应用、这意味着没有提到该功能的其他产品不支持备用电源应用、对吧? (或者我们可以在方框图中看到什么功能)或每个升压转换器都可以支持备用电源应用
感谢你能抽出时间。
此致、
罗伊