This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62147:输入浪涌电流限制

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881660/tps62147-input-inrush-current-limit

器件型号:TPS62147

尊敬的工程师:

我对输入端的浪涌电流有一个担忧。

我已对电路板进行了检测并测量了浪涌电流。

然后、我发现出现了大电流"约50A"。。

(请参阅随附的图片。 蓝色表示输入电压、红色表示输入电流。)

我不知道 TPS62147上的输入输入反向电流有多大的影响。

是否支持 TPS62147? 还是应该减小电流?

提前感谢

Edgard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edgard、

    TPS62147的开关电流典型值限制在1.7A 左右。  您在哪里以及如何测量浪涌电流?  输入端是否有大量电解电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回复。

    我使用电流探头测量了 VIN 点的浪涌电流。 (EN 短接至 VIN)

    我连接了导线、以测量从 VIN 到+12V 电源的电流。

    一些电容器放置在 VIN 处、总电容为360uF。

    是否需要防止大浪涌电流? 如果是、限制电流有多大? 1.7A?

    此致

    Edgard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人可以回答我的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edgard、

    浪涌电流很可能仅流入输入电容器。  它不会通过 TPS62147到达您的负载。  我曾经从事过一个军事项目、我们需要限制这种类型的电流。  电解电容器在施加的电压为零时表现为非常低的阻抗。  这可能会在最初施加输入电压时产生较大的浪涌电流。  我们使用了一个等于 Vin /I limit 的串联电阻器和一个并联的 FET。  我们使用了一个电路来感测输入电容器组上的电压、并在输入电容器部分充电后打开 FET。  我不记得电路的确切细节、因为它是25年前的、但设计起来不会太困难。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John Tucker、

    感谢您的评论。

    无论如何、电流不会作为主要电流流经 TPS62147、我的问题已得到解决。

    此致

    Edgard