This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:外部热敏电阻选择3435K VS 3380K

Guru**** 2550920 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876065/bq27z561-external-thermistor-selection-3435k-vs-3380k

器件型号:BQ27Z561

 BQ27Z561数据表指示  

TS kΩ 通过内部18 μ A (典型值) 线性化上拉电阻器、kΩ 使用10k Ω(25°C) NTC 外部热敏电阻、例如 Semitec 103AT-2。 NTC 热敏电阻应连接在 VSS 和单独的 TS 引脚之间。 然后通过 ADC 通过其输入多路复用器进行模拟测量。 如果需要不同类型的热敏电阻、则可能需要更改配置。

建议的热敏电阻规格表明其 B 值为3435K

同时、我们电池组上的热敏电阻具有相同的规格、但 B 值为3380K

这种方法是否可以轻松使用、或者我们是否应该让电池制造商使用具有3435K 的热敏电阻来匹配数据表中的建议配置文件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    我建议  您按照我们的建议使用 Semitec 103AT-2热敏电阻。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  如果可以的话、我不会要求帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时、使用此 IC 管理设计的人员决定采用另一种方法、因此我将关闭此帮助请求。